This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:音量降低和噪声

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/808972/tpa6211a1-q1-sound-volume-decrease-and-noise

器件型号:TPA6211A1-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3109-Q1

您好 TI。

我的客户正在使用 TLV320AIC3109-Q1和 TPA6211A1-Q1。

有时 TPA6211A1-Q1的输出音量会降低、并且会产生噪声。 和 TPA6122A1-Q1损坏。

当 TPA6211A1-Q1换用新器件时、器件正常工作。

TLV320AIC3109-Q1和 TPA6211A1-Q1的原理图随附。

[测试结果]

TLV320AIC3109-Q1 的输出(LEFT_LOM/LOP)失真。

2. C812、C813 (220nF/10V)-> NC (开路): TLV320AIC3109-Q1的输出(LEFT_LOM/LOP)电平大约为2.1Vpp。

3. C812、C813 (220nF/10V)-> 0 Ω(短路): TLV320AIC3109-Q1的输出(LEFT_LOM/LOP)电平约为1Vpp,TPA6211A1-Q1的输出电平为2Vpp。

[问题]

请参考原理图、并告知我原理图是否正确。

2.为什么 TLV320AIC3109-Q1的输出与 C812、C813不同?

3、为什么 TPA6211A1-Q1的输出不稳定、产生噪声且 TPA6211A1-Q1损坏?

请尽快告诉我一些解决方案。

[编解码器 Sch. 3.0V 和1.8V ]

[ AMP Sch. SPK_3V6 = 3.3V ]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jake、

    关于 TPA6211A1-Q1原理图、我只有一条建议。

    通常、当具有 Δ-Σ 转换器的音频编解码器连接到外部放大器时、需要消除放大器中可能引入的所有带外噪声内容。 放大器会增加该噪声及其谐波、从而产生噪声输出。

    我们建议在 R = 1k Ω 且 C = 4.7nF 的条件下连接一个 RC 低通滤波器。 这将显著降低带外噪声、如以下文档中所述:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa313/slaa313.pdf

    关于 TLV320AIC3109-Q1、我的一位同事将对此进行探讨。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、  

    Fernando 是对的、 Left_LOP/M 输出端会有一些带外噪声、应在放大器之前将其滤除。 他链接的应用报告将提供您所需的所有指导。  

    其他建议也考虑了未端接输入和 NC 引脚。  我建议将所有 NC 引脚连接在一起并使用0.1-0.47uF 电容器端接至 GND、未使用的输入应具有相同的处理方式。  

    未端接输出正常。  

    您能否提供有关输出电平变化的更多信息?  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、  

    只是想与您再次联系。  您能给我提供有关输出电平变化的更多信息吗?

    此致、

    -Steve Wilson