This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100:TLV320DAC3100IRHBT 从模式下上升时间/下降时间的含义

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1176662/tlv320dac3100-the-meaning-of-rise-time-fall-time-in-slave-mode-of-tlv320dac3100irhbt

器件型号:TLV320DAC3100

您好!

TLV320DAC3100IRHBT 从模式下的上升时间/下降时间有何含义?

数据表显示为4ns (max)。

如果上升时间超过4ns、是否为 NG?


微控制器侧的 I2S TR/TF 输出规格为25ns (最大值)。 我应该怎么做?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表 第4.8节中提到的上升和下降时间取决于 BCLK 频率。 这些最长时间可确保 I2S 协议正确无误。 时间由以下表达式确定:

    -         Trise < 10% Ton

    -         Tfall < 10% Toff

    如果 TR (max)= 4ns 且 TF (max)= 4ns、则在 BCLK = 12.5MHz (Ton = Toff = 1/(2 x 12.5MHz)= 40ns 时计算出这些值。 因此、如果 BCLK 频率较低、则可以放宽该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon Douglas

    以下内容是否正确?
    BCLK 为128KHz。
    TON = TOFF = 1/(2x128KHz)= 3906.25ns
    TR (max)和 TF (max)是否为390.625ns?

    换言之、如果微控制器侧的 I2S TF/TF 输出规格为25ns (最大值)、根本就没有问题。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对所提供的 BLCK 频率感到担忧。 在音频范围内、可能的最低 BLCK 为512kHz、最高为~12MHz。  

    BCLK =通道计数*字长*采样频率。

    BCLK (最小值)= 2通道* 16位 WL* 16kHz FS = 512kHz。

    将 DAC3100作为从器件时、您是否同时提供 MCLK 和 BCLK 以及其他 I2S 输入?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320DAC3100处于从模式。
    此配置使用来自 I2S 总线的 BCLK、而不带 MCLK 输入。
    客户在数据表中提到6.3.11.1 PLL。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户提供的其他信息。 一个校正:IC 的 BCLK 输入为256KHz。
    8K x 16位 x 2 = 256KHz (8kHz 采样、播放16位 wav 文件)

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在提供 BCLK 频率的情况下、微控制器的 TR/TF 输出应该正常。 在您的案例中、TR/TF (最大值)为195ns。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon Douglas、

    在这种情况下、tr/tf (最大值)为95ns、但数据表中未指定此值。
    假定 BCLK 为12.5MHz 这一事实也未在数据表中指定。
    数据表中也未指定用于推算95ns 的公式。
    在这种情况下、制造商的保修是否适用?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    数据表中未明确说明 BCLK 的上升和下降时间。 TR/TF 基于 IC 可支持的最高时钟频率、数据表 TR/TF 基于最大 CLCK 频率(12.5MHz)、这就是定义4ns 的原因。 如果提供的最高时钟频率(通常为 MCLK 或 BCLK)比最大时钟频率慢、则 tr/TF 可能更慢。

    在 BCLK=256kHz 时、  Ton = Toff = 1/(2 x 256kHz)= 1953ns => tr/tf (max)< 10% Ton/off = 195.3ns。

    借助25ns tr/TF、您的微控制器可以满足此条件。  

    此致、