This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411的 I2C 接口是否可以连接1.8V 电压?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759138/tas5411-q1-can-the-i2c-interface-of-tas5411-connect-with-1-8v-voltage

器件型号:TAS5411-Q1

尊敬的所有人

    TAS5411的 I2C 接口连接1.8V 电压,它能否与 CPU 正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、
    根据数据表、SCL/SDA 的 VIH 为2.1V。 这意味着1.8V IO 不兼容、需要电平位移。
    此致、
    郑少文