This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频线路驱动器的 TI 器件建议

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/758712/ti-device-recommendation-for-audio-line-driver

尊敬的大师:

我们是否有与 NJW1240具有类似功能的合适器件? 客户需要静音、可调增益以及杂音抑制功能。

非常感谢。

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    这看起来像是 AB 类器件。 您知道他们需要从放大器中获得什么功率吗?

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    因为它用作线路驱动器、所以功耗非常小。 不是传统的 AB 类放大器。

    谢谢。

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已将此主题分配给组、更适合低功耗音频。 他们将能够更好地提供帮助。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们的线路驱动器器件是 DRV6xx 系列: www.ti.com/.../products.html
    但是、没有具有如此高通道数和输出电压能力的器件。 NJW1240的电源电压高达10V。
    或许运算放大器更适合该电压电平。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器