This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:外部 I2S 信号的硬件设置

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757657/tlv320dac3203evm-k-hardware-set-up-for-external-i2s-signals

器件型号:TLV320DAC3203EVM-K

大家好、

我的客户考虑使用 TLV320DAC3203EVM-K + USB-MODEVM。
他希望使用 来自另一个电路板的外部 I2S 信号对其进行评估。
有可能吗?
我想知道 硬件设置来实现它。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    应用程序是可能的。 TLV320DAC3203EVM-K 具有许多功能、可以通过多种方式进行配置。 此外、TLV320DAC3203EVM-K GUI 具有预配置的代码、您可以使用这些代码来连接来自 PC 甚至来自其他电路板的 I2S 信号。

    我随附了一个示例代码以了解详情。

    e2e.ti.com/.../High_5F00_Performance_5F00_Stereo_5F00_Playback.txt

    但愿这对您有所帮助。 如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。
    您能告诉我另一块电路板的外部 I2S 信号的硬件设置吗?
    我认为应移除 R24~R27 、然后将外部 I2S 信号应用于 TP36~TP39。
    我的理解是否正确?





    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    无需移除0欧姆电阻器。 我建议采用以下程序:

    1.-借助 SW2 4-5、从 USB 端口禁用 I2S 和 MCLK 信号。 如果连接了外部时钟信号、这将避免 I2S 线路中的冲突。  

     2.-将外部时钟信号连接到 J14、如下图所示:

    3.-启用外部时钟信号并在 EVM (TP35 - TP39)时钟测试点上的示波器的帮助下验证其运行情况。

    请尝试一下、如果您对此有疑问或意见、请告知我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    非常感谢您的支持!
    我会让我的客户按照您的建议进行尝试。  

    此致、
    雅丽塔