This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:削波窗口寄存器

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/757663/tas6424l-q1-clip-window-register

器件型号:TAS6424L-Q1

您好!

削波窗口电阻值是什么意思?
默认值0x14是否等于9.3.8.4削波检测中最少20个周期?
如果我更改寄存器值、我可以更改削波检测的最小周期数吗?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、您好!
    我们正在检查此问题、稍后将返回给您。 我们的回复可能会因假期而延迟、感谢您的耐心等待!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托-圣、您好!

    默认设置0x14表示20个周期。 该值可以设置为较低的值、 但强烈 不建议这样做、因为这20个周期用于抗尖峰脉冲、否则 会有一些错误触发。 建议将最小值保持为20个周期。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦-圣、

    感谢您的回答。

    此致、

    Akio Ito