This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM-SB:如何查看用于音频监控和回波消除的 TAS5825M SDOUT 的波形

Guru**** 452600 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM-SB, TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181815/tas5825mevm-sb-how-to-see-the-waveform-of-tas5825m-sdout-for-audio-monitoring-and-echo-cancellation

器件型号:TAS5825MEVM-SB
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

尊敬的 Sirs:  

我正在使用 TAS5825MEVM-SB、我想检查 SDOUT 的音频流以进行音频监控和回波消除。

但是、当我尝试调节输出交叉开关的 GUI 时、我在 SDOUT 引脚(TAS5825M 的引脚11_GPIO2)上看不到任何波形。

如果我想监控  AEC 参考的数字回路信号,是否还需要配置其他配置? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果要查看 SDOUT 的波形、则需要通过寄存器0X30h 选择 SDOUT 的原点、或者可以通过 PPC3进行配置