This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:编解码器"TLV320AIC3204"和 DSP "TMS320C5504"

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TMS320C5504
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1181658/tlv320aic3204-connection-of-the-control-ifs-of-the-codec-tlv320aic3204-and-the-dsp-tms320c5504

器件型号:TLV320AIC3204
主题中讨论的其他器件: TMS320C5504

我目前正在尝试创建一个连接了六个 TLV320AIC3204和一个 TMS320C5504的系统。

在该系统中、我想使用 SPI 菊花链来控制 IF。


在 TI 之前的 QA 中、答案是可以实现菊花链连接、但我找不到有关菊花链的任何文档。
我找不到有关菊花链的任何文档、因此我不知道是否真的可以进行连接。

所以。
是否可以通过 SPI 菊花链连接以菊花链形式连接六个 AIC3204?

2.如有可能。
是否有菊链用户指南?

3.如果不可能。
是否有办法将六个以上的 AIC3204连接到一个 DSP 的控制接口?
或者、是否无法连接超过六个(可以连接多少个 AIC3204?)?

此致。