This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:功率级关断方法

Guru**** 2504845 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/675350/tas5766m-the-method-of-power-stage-shutdown

器件型号:TAS5766M

您好!

如果 XSMT 引脚被置为有效、TAS5766M 的功率级是否会关断?
除了 XSMT 置位之外、是否有任何方法可以关断 TAS5766M 功率级、尽管正在供电?

此致、

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊托-圣、您好!
    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Akio、

    我建议您写入 P0-R2-B0以实现最低功耗。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Andy–San、

    感谢您的回答。 但这可能不是我想要的答案。 我发布了这个问题、因为我们接受了一个客户的问题。 他想知道的方法不是 DAC 断电、而是功率级关断。

    此致、

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akio、

    当 P0-R2-B0设置为1时、功率级也会关断。

    Andy