This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:两个 PCM1681s 的问题与 TDM 模式一同工作

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185536/pcm1681-questions-of-two-pcm1681s-worked-with-tdm-mode

器件型号:PCM1681

您好,

我 有一些问题要与您确认。

1.如果 I2S 数据可以连接在一起、则两个 PCM1681使用 TDM 模式? 或者、它单独连接了前端器件的 TMD 数据。

2.在 TDM 模式下,如何处理 剩余的 I2S 数据?  

 PCM1681的 ZR1/ZR2 是否独立工作?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaylin、

    1 - PCM1681是一款八通道 DAC、您可以按预期将 TDM8数据直接馈送到它。 但是、如果要将 TDM8并行使用到2个 PCM1681 并将 TDM 数据集馈入其中、则需要将数据转移到第二个器件。   

    2-例如,如果您有 TDM8,但只需使用前两个通道,则可以将未使用的通道静音,请参阅数据表的第8.6.2.2节。

    3 - ZR1/ZR2独立工作、请参阅8.6.2.15 Azro[1:0]:零标志通道组合选择以了解设置它的详细说明。

    此致、

    Arash