This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:问题的 PLIMIT

Guru**** 2507845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1206900/tpa3113d2-question-of-plimit

器件型号:TPA3113D2

您好、TI

1.客户的放大器输出连接到8 Ω 5W 扬声器。 在设置功耗限制参数时、参考此图。 此图不表示 Pout 是指总功率还是单通道功率。 我想知道实际输出电压是否指单通道? 当连接到4 Ω 负载时、仅限12W?

2. 客户需要做一个实际的实验来测试功率限制参数是否正常工作。 是否有推荐的测试方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     添加屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,下雨

      这是针对一个通道。 此函数实际上会限制最大输出 电压 。 通过使用不同的负载值、您可以通过电压计算功率。