This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:使用 TAS5411 IC 驱动3W 4 Ω 扬声器

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TAS5431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1240706/tas5411-q1-driving-3w-4-ohm-speaker-with-tas5411-ic

器件型号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5431-Q1

尊敬的团队:

我不熟悉使用音频放大器设计来驱动扬声器。 我们在汽车环境中将3W、4 Ω 扬声器用于音频 eCall。 需要知道是否可以使用 TAS5411 IC 驱动3W 扬声器。 另外、让我知道驱动 TAS5411的3W 扬声器需要考虑的功耗。 我们需要规划电池。

此致

马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    是的、您可以利用 TAS5411-Q1音频放大器轻松驱动3W 扬声器。  您可以使用 PLIMIT 功能、以免使扬声器产生过大的驱动。  我建议使用较新的器件 TAS5431-Q1。

    您可以使用 TAS5431-Q1数据表中图6-1的效率图。  在3W 条件下、使用14.4Vdc 电源时的系统效率约为76%。  所需的功率是输出功率/效率、因此3/0.76= 3.95W。  使用4W 为自己留出一点裕度。

    此致、
    S·格雷格