请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2028D1 你好,我是 Luis
让我来提一个问题。
我对 TPA2028D1 音量控制有疑问、
[测试电路]
将1kHz 正弦波输入到 IN+、IN-、并将 RC 滤波器(R-1k Ω、 -4.7nF)连接到 OUT+、OUT -
输入信号为1kHz 正弦波、输出也为1kHz 正弦波。
[测试结果]
我尝试更改固定增益值并在
但所有输出始终相同。
固定增益值不影响输出正弦波电压电平吗?
如何更改输出正弦波电压电平?
通道1:1Vpp、1kHz 正弦波)
M (输出):CH2 - CH 3
通道2:放大器 输出+
通道3:放大器输出-