This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:自举电容器

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266473/tas6584-q1-boot-strap-cap

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

您能否告知 TAS6584自举电容器在最大 PVDD=45V 时的最小额定电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,辻山

      正常使用时、BST 电容器上的电压始终在5V 至6V 之间。 我们通常使用16V 额定电压、即使是更低的电压也没有完全验证数据。