请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们的一个探索性项目使用外部音频编解码器。
我们需要有基于 RTOS 的驱动程序来启动音频编解码器。
您能否 告诉我们、我们如何将其与 MCU 环境集成?
我们可以看到有各种基于 Linux 的驱动程序、但我们如何利用基于 Linux 的驱动程序将其移植到 RTOS 环境中?
是否有任何 EVB 套件可以为以下配置生成所需的详细信息-
在受控模式中、采样频率为44kHz 的 I2S 模式。