This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:我需要使用 AIC3254 EVM 生成 BCLK = 1.536Mhz、LRCLK = 48kHz

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1266111/tlv320aic3254evm-k-i-need-to-generate-bclk-1-536mhz-and-lrclk-48khz-using-aic3254-evm-how-to-do-it

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

您好专家

我具备相应的设置、可以 使用 AIC3254 EVM 生成 BCLK = 1.536Mhz、LRCLK = 48kHz。

我已准备好可生成12.288Mhz 的 EVM 和函数发生器、我不知道 如何使用 Pure PATH Studio 实现上述目标。

此致

N·A·尼拉布

应用工程师

sitara mcu