This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:电压降额策略

Guru**** 2466050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1268548/tas6424e-q1-voltage-derating-strategy

器件型号:TAS6424E-Q1

您好!  

下面的波形显示、我们用1KHz 正弦波作为输出、测量了3种不同的输入电压电平、从下面的波形可以看到、当输入电压从16V 降低到8V 时、输出正弦波失真、这是正常的吗? 或者我们应该从 SW 侧进行电压降额? 您可以帮助与我分享一些策略吗? 谢谢!

输入电压:16V

输入电压:13.5V

输入电压:8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    8V 图像表明信号正在尝试高于 PVDD 电压。  您需要将信号电平降低在8Vdc、这样信号就不会被削波。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    感谢您的回复! 您是否有任何指南/说明如何执行有关电压降额的策略(当输入电压降低时、输出电压电平应相应降低且无失真)、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件无法检测 PVDD、也无法更改增益。  这需要使用您的 DSP 和软件来执行。

    此致、
    S·格雷格