主题中讨论的其他器件: TAS6424E
您好!
我们的客户在其应用中使用了 TAS6424E-Q1、他发现如果 TAS6424E 没有连接负载、 它可以正常输出、但如果他连接了4 Ω 负载、它看起来是削波的。
下图为连接负载、而上面的图未连接负载。
输出电感的饱和电流就足够了。



PVDD 为14.8V,他曾尝试使 PVDD 增加15.4V、结果相同。
首先我认为 PVDD 无法提供足够的电流、但如果他改变低功耗负载、它的输出也会发生削波。
您能帮助进行分析吗?
此致
凯林
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户在其应用中使用了 TAS6424E-Q1、他发现如果 TAS6424E 没有连接负载、 它可以正常输出、但如果他连接了4 Ω 负载、它看起来是削波的。
下图为连接负载、而上面的图未连接负载。
输出电感的饱和电流就足够了。



PVDD 为14.8V,他曾尝试使 PVDD 增加15.4V、结果相同。
首先我认为 PVDD 无法提供足够的电流、但如果他改变低功耗负载、它的输出也会发生削波。
您能帮助进行分析吗?
此致
凯林
你好,凯林
如果他没有连接负载, 它可能会正常输出,并且没有剪辑。
那么问题更可能来自 PVDD。 由于开路负载没有电流、因此路径上的另一个电阻将无法承载电压。
Hi Shadow,
非常感谢您的答复。 客户提供了反馈、即他使用 4欧姆电阻器而不是4欧姆扬声器进行测试、并且输出有削波。
他们的扬声器可能会导致此剪辑,就像语音土壤饱和。
如果由于语音泥土导致饱和、如何计算 连接扬声器时输出无削波所需的 PVDD 电压?
通常、我们 在 4 Ω^20W 负载下计算出 Pout=Vrms@2/Rload、它需要大约9Vrms、因此我们可以认为14.8V PVDD 就足够了。
但如果扬声器会导致削波、我们该如何计算呢?
非常感谢。
此致
凯林
你好,凯林
通常、我们 在 4 Ω^20W 负载下计算出 Pout=Vrms@2/Rload、它需要大约9Vrms、因此我们可以认为14.8V PVDD 就足够了。
但如果扬声器会导致削波、我们该如何计算呢?
[/报价]对于削波形、很难用手进行计算。 我们大多数情况下会使用 AP 作为专业音频设备、从而为我们带来这种价值。
客户使用过扬声器、可能是制造商说20W、但他们说它是未削波的电源吗? 因为它在音频区域也很常见、可以提供最大10%的 THD 功率。 10%AP 也是一个非常大的削波形、只能通过 THD 进行测试。
Shadow、
非常感谢您的答复。
因为音频区域也经常看到可提供最大10%的 THD 功率。 10% THD 也是一个非常大的削波形、只能由 AP 进行测试。
客户回答说如果体积=40、 9伏确实有 10%的失真、但测试说如果体积=34、7V 就开始失真、如果体积=37、就有很大的失真。