This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422E-Q1:TAS6422E-Q1审阅原理图

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, TAS6422E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273214/tas6422e-q1-tas6422e-q1-review-schematic

器件型号:TAS6422E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E、TAS6424E-Q1

您好、支持团队

请帮助查看下图所示的原理图:

1.关于 PIN22和 PIN23原理图:

如果 Sametime 使用 TAS6422E 和 TAS6424E 设置了相同的地址、有什么问题吗?

2.关于放大器输出原理图

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    1. 它们不能具有相同的地址、因为会发生总线争用。  两个器件必须具有不同的 I2C 地址。
    2. LC 滤波器原理图良好。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg

    感谢您的回复。 我们有几个问题、如下所示:

    1.如果用不同的 MCU 来控制 TI 的音频放大器、但地址相同的话可以吗?

    Qualcomm 控制 TAS6424E-Q1、NXP MCU 控制 TAS6422E-Q1在同一电路板上。

    2.有其他方式可以复位音频放大器来恢复默认寄存器吗?

    (如果音频放大器有问题无法控制可能崩溃、我们将复位 VDD 以恢复默认寄存器。)  

    3、PVDD 和 VBAT 相同的12V、原理图有什么问题吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    1. 如果两个器件共享同一个 I2C 总线、则它们必须具有不同的 I2C 地址。  否则、它们可以具有相同的地址。
    2. 在数据表中、您可以在寄存器0x00中看到、位7将复位器件。  要清除故障、设置为寄存器0x21 bit 7。  您永远不需要使用 POR 事件来清除故障。
    3. VBAT 和 PVDD 可以具有相同的电压。

    此致、
    S·格雷格