请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6422E-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424E、TAS6424E-Q1 、
您好、支持团队
请帮助查看下图所示的原理图:
1.关于 PIN22和 PIN23原理图:
如果 Sametime 使用 TAS6422E 和 TAS6424E 设置了相同的地址、有什么问题吗?

2.关于放大器输出原理图

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
请帮助查看下图所示的原理图:
1.关于 PIN22和 PIN23原理图:
如果 Sametime 使用 TAS6422E 和 TAS6424E 设置了相同的地址、有什么问题吗?

2.关于放大器输出原理图

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
您好、Gregg
感谢您的回复。 我们有几个问题、如下所示:
1.如果用不同的 MCU 来控制 TI 的音频放大器、但地址相同的话可以吗?
Qualcomm 控制 TAS6424E-Q1、NXP MCU 控制 TAS6422E-Q1在同一电路板上。
2.有其他方式可以复位音频放大器来恢复默认寄存器吗?
(如果音频放大器有问题无法控制可能崩溃、我们将复位 VDD 以恢复默认寄存器。)

3、PVDD 和 VBAT 相同的12V、原理图有什么问题吗?

如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯