This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:启动时温度读数无效

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1272453/tas6584-q1-invalid-temp-readings-on-startup

器件型号:TAS6584-Q1

你(们)好!

我使用 TAS6584遇到了一个奇怪的错误、在上电时、其温度读数返回-273.13C (或寄存器值0)、并且在连接负载后才更新。 只有在连接负载后、温度寄存器才会正确更新。 这是否正常?

提前感谢、

宇通客车

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

      这可能是正常行为。 当根本没有负载时、器件无法通过直流负载诊断、因此器件的状态无法离开睡眠模式。 在此状态下、DSP 相关函数无法正常工作。 您需要至少连接一个负载、或使用 I2C 绕过直流负载诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就这样、我也观察到在移除负载后、温度读数继续更新。 在这种情况下也会有这样的预期吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宇通

    在这种情况下是否也可以预期?

    这不会影响任何东西。 由于器件已经离开睡眠模式、因此不容易返回。 除非将 STBY 或 PD 拉至低电平、或者重新启动器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!