This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:接地短路问题

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1274450/tas5411-q1-short-to-gnd-issue

器件型号:TAS5411-Q1

您好、团队成员:

我的客户使用 TAS5411EVM 板驱动4 Ω 扬声器、但该工具报告了 GND 短路故障。 细节如下:

EVM 板电源、12.6V

扬声器是4Ω,它们的测量值为 4.1Ω

请按如下方式检查连接:

扬声器连接到 EVM OUT

2.它们将 EVM 板的外形短路

支持需要:

1.请帮您查看测试条件、并分析报告故障的原因。

2.我看到 电阻在0.9欧姆-1.5欧姆范围内发生  短路事件,请说明 TAS5411如何检测电阻并诊断接地短路故障?

请告诉我、如果您有任何需要从客户那里获取的波形、  

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪市

    在扬声器负载开启期间、您将观察 LC 滤波器中3.3uF 电容器的快速充电电流。  您可能需要将此值减小到2.2uF、以便扬声器和 LC 滤波器的组合不会在开启时导致 OC。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregg

    但它们报告的 GND 短路故障不是 OC、您能帮助他们澄清这一点吗?

    此致、

    兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪市

    看起来扬声器连接不正确。  确认扬声器已连接到 OUTP 和 OUTM。  看上去有一侧已接地。

    此致、
    S·格雷格