This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:商业产品中的高故障率

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1650, DRV135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275346/ina1650-high-failure-rate-in-commercial-product

器件型号:INA1650
主题中讨论的其他器件: DRV135

大家好、我有一款商用音频产品、它使用 INA1650IPWR 进行输入线路接收。 我注意到、大约5%的产品已在购买后的1年内返修。 问题通常是 INA1650的一个通道不再通过音频测试。

产品最常与非平衡电缆一起使用,非平衡电缆的一侧通过输入/输出插孔接地。 这些继电器用于真正旁路。 该器件是一组音频滤波器、但我已根据此要求简化了一些原理图。

您是否有任何设计缺陷会导致如此高的故障率?

e2e.ti.com/.../INA1650-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有10uF 电容器均为50V X7R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    我怀疑将输入切换到您的信号源可能会在输入节点产生较大的瞬变。 快速仿真表明、切换10V 源会导致流经输入端子的峰值电流为~μ A 20mA、这违反了绝对最大值。

    e2e.ti.com/.../INA165x_5F00_Switched_5F00_Inputs.TSC

    您能否提供有关故障的更多信息? 发生故障的单元的输入和输出电压是多少?

    信号源的电压范围是多少? 它是否直接连接到麦克风? 是否施加了幻象供电?

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach、感谢您的答复。

    我怀疑将输入切换到信号源可能会在输入节点产生较大的瞬变。

    您的意思是继电器硬开关? 您有什么钳制这些瞬态的建议吗?

    故障设备的输入和输出电压是多少?

    您是说、当我在我的工作台上自己进行测试时? 不幸的是,我目前没有一个破碎的,但它实际上是"沉默",当它中断。 通常情况下,它发生在深夜在夜总会,因此从客户那里获得所发生的事情的良好信息是困难的。

    您的信号源的电压范围是多少?

    它是一个商业音频 FX 产品,连接到 DJ 混音器,所以我很难说在什么条件下它中断。 两种最常用的 DJ 混频器模型仅为其发送输出分别指定"Nominal (标称)"值–12dBu (先锋 V-10)和–2dBu (A&H Xone96)。 PIONEER 有自己的 FX 单元 RMX-1000、其"额定"输入为+4dBu。

    是否直接连接到麦克风? 是否应用了幻象供电?

    我认为客户不太可能将其连接到麦克风或任何具有幻象供电的设备。

    谢谢

    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我看到您的音频信号链中还有许多其他与 INA1650串联的器件。 您如何知道是 INA 发生了故障? 我认为、如果这些器件中的任何一个损坏、通道可能会变为"静默"状态。 您是否能够获取受损商品以进行验证? 您是否能够获得一个工作单元并尝试在监控 INA1650输入和输出的同时复制故障条件?

    通常、在器件的输入引脚上添加保护二极管是一种好主意。 如果输入引脚连接到外部世界、则尤其如此、在外部世界、用户可以通过 TRS 连接将任何内容直接连接到输入引脚。 请记住、您的 C1 10μF 电容器只会阻断直流电压。 通过继电器接通或在 TRS 插孔插入"热"电压的任何电压都是快速瞬态 电压、它通过电容器作为输入引脚短路传递。 我看到  DRV135的输出端包含过压保护二极管、DRV135连接到另一个开关继电器和与 INA1650输入类似的 TRS 插孔。

    您有什么建议来钳制这些瞬变吗?

    以下是一篇详细介绍输入过压保护方案的优秀文章: https://www.ednasia.com/provide-robust-input-overvoltage-protection-for-amplifier-analogue-input-modules/ 

    但是、我建议第一步是在损坏的器件上验证故障模式、并在工作台上成功复制。 频道"静音"可能是由完全不同的东西引起的、在这种情况下、您可能使用保护方案修改电路板、但该方案不能解决问题。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我发现音频信号链中还有许多与 INA1650串联的器件。 如何知道 INA 出现故障?

    问题无疑是 INA1650损坏。 基本而言、器件返回维修、我跟踪信号直至其在 INA 输出(引脚8或13)处消失。 更换 INA 后、运行正常。

    我在这里没有任何完全损坏的部件、但我进行了一些挖掘、发现了4块有问题的旧 PCB 上有噪声的 INA、我发现了一个持续的问题。 引脚4或引脚5短接到负电源轨(7Ω- 660Ω 之间的值不同)。 它们仍然可以工作、但当使用差分信号驱动时、音量只有一半、并且信号上有相当多的白噪声。

    我仍然无法告诉您导致故障的确切条件、但它看起来可能是高输入电流、对吧? 您是否建议串联电阻器和肖特基二极管连接到电源轨? 我也乐意接受有关集成度可能更好的其他器件的建议。

    谢谢。
    -本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    根据提供的信息、过压和/或过流情况似乎超出 INA1650的绝对最大额定值并导致器件损坏。

    您是否建议串联电阻器和肖特基二极管连接到电源轨?

    是的、包含限流电阻器和肖特基二极管将有助于保护 INA1650的输入。  由于我们不知道故障情况的幅度或特征、因此很难推荐特定的电阻值。 如下面的仿真所示、在15V 的输入瞬态下、1kΩ 串联电阻器会将输入电流限制为~μ A 10mA。 如果您预计 可能出现更大的输入瞬态、您可以相应地缩放您的串联电阻。

    e2e.ti.com/.../INA165x_5F00_Switched_5F00_Inputs_5F00_Protection.TSC

    此致、

    扎赫