This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:TAS5754MDCAEVM

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283115/purepath-cmbevm-tas5754mdcaevm

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825MTAS5828M、TAS5825P

 是指将固件写入 MPS430以便在不连接到计算机的情况下启动。

我想执行相同的操作、即让 MSP430启动并将 EVM 设置为 USB 音频信宿、而无需使用 PP 控制台。 您能分享源码吗?

提前感谢。

BTW 为什么在 STOP 模式下创建的配置文件在运行时不会反映相同的寄存器值。 我收到它是静音的、但 DAC 数据路径和许多其他错误的东西、导致了大量的调试时间。 我使用 TAS5754 EVM 作为参考。

巴里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barry、

    您的项目有哪些系统要求? 想知道为什么选择 TAS5754、因为我们可能有适合您规格的更新器件、并使用我们的更新软件/调优平台 PPC3、例如 TAS5828M 或 TAS5825M/TAS5825P

    PurePath-CMB 的独立功能很难使用、并且固件没有主动维护、因此您需要针对 MSP430的当前版本进行更新。 对这种独立功能的支持非常有限、不建议使用、因为对于我们过渡到独立 EVM 的大多数器件、但您可以查看此 https://www.ti.com/tool/TIDA-00609。 

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis

    固件将看到我、好的。 我只是不知道在哪里看。

    此致

    巴里