This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:不同通道之间的相移

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286617/tas6424e-q1-phase-shift-between-different-channel

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

您好!

当我们测量1kHz 正弦波输出时、发现一个通道与其他通道相比存在相移、这会是怎么发生的? 如果有任何寄存器可以在 TAS6424E 中设置该值、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将进行调查。  输出端的 LC 滤波器可能会产生影响。  您可能需要确保滤波器值正确。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LC 值、我们使用的是 L=3.3uH、C=1uF、现在我们发现了另一种现象、如下所示:

    无论输出频率如何变化、两个通道之间的相移绝对时间都似乎相同、这是为什么? 谢谢!

    200Hz                                            1 kHz

    5 kHz                                             10 KHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘健

     这种现象是否会在 EVM 上重现? 请告知我们您的输入信号格式是什么以及相关的寄存器设置。 我们可以尝试一下。 如果不能重现、这种直接来自输入的延迟似乎恰好是一个 FS 周期。