This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:您能帮助查看我们的评估设置吗?

Guru**** 2461950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102EVM-U, PCM5121, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290944/pcm5102evm-u-can-you-help-review-our-evaluation-setup

器件型号:PCM5102EVM-U
主题中讨论的其他器件: PCM5121PCM5100

您好  

我们现在将评估  PCM5102EVM-U、我们的设置如下所示  

1.从 W3拔下所有跳线  

2.将 I2S 信号馈送到 W3引脚20、22、24和26,  

  SCK = 5.6MHz  

  BCK = 2.8MHz

  LR 时钟= 44.1kHz  

3.将 XSMT 引脚拉高  

4.为设备供电  

但是、我们看到电荷泵无法正常工作。  

如果上面的步骤中有任何遗漏,你能帮助审查吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,有一件事需要注意,W3的作用就像一个桥,它将 EVM 的左侧连接到它的右侧。

    当存在跳线时、这意味着它将左侧生成的信号连接到右侧、从而将其连接 到 DAC。

    如果您在 W3中从所需信号上移除跳线、则必须确保直接为 W3相应引脚提供跳线。

    可以通过 USB 连接提供电源 、因此  如果您决定移除相应的跳线、则需要 将所需的信号、例如 I2S 或格式或 XMST 等、亲自提供给 右侧  的数量  

       针对您所选的上述规范、bck = 2x 通道深度 x fs (32位)  

    bck=2x 32x44.1kHz=2822400 Hz

    SCK=44.1Kx 128=5,644,800 Hz

    可以、您还可以从 AP 等源发送 DIN。

    在下面的 PCM5121 (几乎与 PCM5100相同的 EVM)图片中, 我已将 I2S 和输入信号自己提供给 W3阵列,而其他所需信号来自左侧。 请注意、USB 正在供电。 我始终监控 DAC 侧测试焊盘(白色测试点)上的信号、以确保一切正常。

    当 BCK 和 LRCK 停止到低电平超过1秒时、PCM510x 会自动进入断电模式。 断电模式包括负电荷泵、偏置/基准电路除待机模式外的断电模式。

    希望这将对您有所帮助。

    此致、

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    如果使用上述设置,我们是否需要运行 PC 站点 CodecControl GUI ?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果  设备 配置 为 硬件模式、您不需要任何 GUI、但如果设备配置为软件模式、则 您需要使用 I2C 命令对其进行控制、一般来说、您可以使用任何 I2C 读取器/写入器 GUI。 在 上述 PCM5121设置中 、我使用了计算机上的 PurPathControl 3 (PPC3)。

    此致、

    阿拉什