This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:ADC5140

Guru**** 2462000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291356/adc5140evm-pdk-adc5140

器件型号:ADC5140EVM-PDK

尊敬的 TI 支持团队:

我 尝试了三个不同的 AC5140EVM 板、但仍然无法连接 EVM 板。 PPC3使用了最新版本 V3.2.1  

 下面的硬件配置和设置点亮了 USB 和 ADC 绿色 LED、但是 PC 无法识别 EVM 板。 设备管理器上没有任何更改、并且 USB-READY 蓝色 LED 未亮起。  

P.S.我们已经安装了三台 PC、同样也存在同样的问题。 请帮助我们。 谢谢!

此致

罗开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    请在设备管理器中查看 PC 的 USB EVM 连接、有时监控器或其他系统可能会干扰该连接。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。 再次检查 USB 电缆是否仅用于充电以及 D+和 D-引脚是否用于通信。 重新安装后。 可以连接它。