请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6240-Q1 您好、专家:
我最近正在研究 PCM6240-Q1。 对于交流直流耦合的优缺点、我有点困惑。
- 交流诊断将花费更多通道来收集原始信号。
- 交流耦合将消除直流失调电压、这意味着 ADC 可以将负电压转换为数字电压、对吧?
- 我看到应用手册中有一个有关交流耦合优势的说明。
1) 1)交流耦合将具有更大的滤波灵活性。 我认为这是因为没有直流失调电压、所以可以更加灵活地设置高通/带通滤波器、对吗? 对该描述是否有其他类型的理解?
2)交流耦合在设置模拟 PGA 增益方面具有更大的灵活性。 如何理解该描述? 交流耦合没有直流失调电压、这意味着模拟增益可以设置得高得多? 你想给我更多的指导吗? 非常感谢!
此致
伊梅尔达
此致
伊梅尔达