This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:25V 输入电压下的输出电平

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294099/tas6424e-q1-output-level-at-input-voltage-of-25v

器件型号:TAS6424E-Q1

您好的团队

使用2欧姆扬声器时、此器件可以接受高达电压输入吗?

数据表中、图  7-5. [Output Power vs Supply Voltage]显示了在大约16V 输入电压达到峰值后、输出下降。

我的理解是、这是因为输出电流限制开始起作用。

是这样吗?

如果可以、即使输入电压为25V、也可以通过调节输入增益来向2Ω 输出55W 的功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您认为电流限制踢得非常正确。  电流限制不允许为2欧姆负载提供55W 的功率。  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么会这样呢?

    如果我输入-5dB 信号、即使在25V 时、也没有电流限制、对吧?

    我的理解是、图7-5所示为0dB 信号输入的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2级的电流限制典型值为7.2A、最小值为6.5A。  这些是峰值电流值。  使用 I2R=P、可以确定电流限制引起的最大功率。  这是由于电流限制而发生电压削波前的最大功率。  使用电流限制的典型值、我们可以得到51W 的功率、最小值为42W。  限流用于保护器件、不建议采用经常限制电流的设计。 因此、我建议使用 PBTL 来满足您的电源需求。

    电流限制将会更严格地限制、因为它会更严格地驱动到电流限制中。  这是为了保护我们的器件。  这就是您看到功率随电压升高而下降的原因。

    此致、
    S·格雷格