This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:PWM 扩频

Guru**** 2462120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294215/tas6424e-q1-pwm-spread-spectrum

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

  当 PWM 频率设置为480kHz、380kHz 或2.11MHz 时、它(TAS6424)是否支持 PWM 展频(8%)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS6424E-Q1支持在所有 PWM 频率下进行展频。

    此致、
    S·格雷格