This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 特殊应用的扬声器需要直流至10kHz 的响应

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1289196/special-application-speaker-needs-response-from-dc-to-10khz

主题中讨论的其他器件:TAS5805TAS5441-Q1

您好!

为了进行振动测试、我们将制作一个非常强大的扬声器、但它采用非常紧凑的外形、我们需要10W 至10kHz 的功率直流。

我所遇到的所有 IC 和应用手册都具有输入电容器、或者清楚说明频率范围从20Hz。

请推荐一个从 DC 开始运行的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Goel

    您打算使用哪款芯片?

    我们可以在芯片中禁用 href 和直流阻断、但问题是扬声器是否会出现直流?

    如果直流持续时间很长、或者只是超低频信号、则扬声器可能会损坏。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    到目前为止、我们还没有选择任何芯片。 我们需要数据可以接收模拟信号(单通道-单声道或立体声)、并使用内置功率器件直接提供输出、或使用外部功率器件和栅极驱动器。 PWM 部分应该是内置的。

    由于我们的设计是不同的、直流电不会损坏扬声器。 音圈允许距中心位置的位移为+10mm 和-10mm。 在本例中、应用是不同的、我们会使扬声器有所不同。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Goel

    关于 tas5805或5825、我们可以禁用芯片中的 DC 模块、从而允许较低频率的信号通过。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我检查了 TAS5805和 TAS5825、这两个 IC 都有数字输入。 我需要一个具有模拟输入的 IC。 请提供合适的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Goel

    可以帮助您查找合适的放大器 IC。

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/overview.html

    考虑到模拟放大器使用输入端的电容来滤除直流电、如果客户希望输入直流电、则可以移除输入端的电容。

    但通常情况下、我们不建议在常见应用中采用这种做法、因为这种做法不允许输出直流电、因此直流电的输出未经验证。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    感谢您的输入。 IC TAS5441-Q1符合我的要求。 此 IC 在直流电下有何正常运行的机会? 我想请您提出相同的原理图、这样我们就不会浪费大量时间尝试不合理的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

      抱歉、我们的模拟输入器件都需要直流块电容器才能开始工作、无法输出直流电。  

      也许您需要考虑一个通用放大器、而不是使用音频放大器。