请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3254 TLV320AIC3254采用1.8V 供电。
我具有模拟信号调节功能、可产生共模直流偏置为0.9V 的单端模拟信号。
在此用例中、在 TLV320AIC3254 IN1_L / IN1_R 引脚上省略交流耦合电容器是否存在任何问题?
模拟信号调节的0.9V 偏置点和 TLV320AIC3254偏置点之间的电压差异是否会由 PGA 增益放大、并且根据 PGA 的增益电平可能导致输出饱和?
是否可以将 TLV320AIC3254共模电压输出到其中一个模拟引脚?