This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:对于 MIC+线路短路至电池故障;V_MICBIAS 有任何潜在的风险?

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1288736/pcm6260-q1-for-mic-line-shorted-to-battery-fault-any-potential-risk-on-v_micbias

器件型号:PCM6260-Q1

大家好、

我的客户想知道当 MIC+输入线路与电池(12V)短路(高于指定的 V_MICBIAS = 9V)时是否存在任何潜在的风险。 客户当前正在使用 直流耦合麦克风差分输入连接。 MIC+输入线路被上拉至 MICBIAS、阻抗为340欧姆;MIC+线路与 INxP 引脚之间的线路阻抗为2.2k。

客户担心通过340Ohm 进入 MICBIAS 的反向电流可能会烧毁芯片。 虽然计算出的电流仅在8.82mA (3V/340Ohm)周围、但我担心它可能仍然会造成一些损坏、因为 MICBIAS 由内置升压转换器生成、并通过高侧开关和电感器的反向并联二极管回流到3.3V BSTVDD 输入端。

能否就客户的疑虑发表评论?

提前感谢!

明瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingrui:

    在 MICBIAS 短接至 VBAT 的机会中、将触发过压故障、用户可以在此对 MICBIAS 和 ADC 通道进行编程以立即关断。

    这将在的3.2.1 & 7.1.1节中解释  

    PCM6xx0-Q1故障诊断特性

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon  

    感谢您的回复!  

    但我认为关闭 MICBIAS 不会解决硬件风险、因为关闭输出并不意味着将其从电源轨切断、并且 MICBIAS 仍会短接到 VBAT。

    更糟糕的是、我担心内置的升压转换器会损坏 BSTVDD 端口。

    对此您有什么看法吗?

    谢谢。

    明瑞

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingrui:

    正确、MICBIAS 引脚不具有同步电流的功能、因此、在短接到更高电压(即 VBAT)时、该引脚将饱和并将电流泵回 HVDD/升压。 这可能会损坏器件、请允许我花一些时间咨询设计团队、了解保护器件免受任何可靠性问题的最佳实践。 我将在本周更新主题帖。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingrui:

    只是为了提供更新、在对 MICBIAS 短路至 VBAT 条件的响应中存在验证数据、但进行此操作的工程师本周不在办公室。

    如果情况紧急、MICBIAS 输出端的齐纳二极管可能是唯一需要的附加电路、但请允许我在下周与工程师确认。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    现在是否有更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingrui:

    反向电流对器件不存在任何可靠性问题、应通过内部钳位机制将电流降至 uA。

    我们在 MICBIAS 的器件内部具有额外的泄漏路径、该路径在输入对 VBAT 短路时自动触发、以确保必要时的可靠性。

    此外、d/s 的第97页显示了微偏置高电流阈值功能。  客户可以0.5mA 的步长设置负载电流阈值、并相应地从器件内部限制该阈值、并实时知道电流是否超过阈值。

    如果需要额外的保护、我的齐纳二极管注释仍然适用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    您能否更详细地说明一下 内部钳位 额外漏电路径 机制? 客户可能 对此感兴趣。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingrui:

    我已将问题提交给我们的 系统团队、我将根据他们的反馈更新该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HVDD 线路上的最大电压为12v。 如果 VBAT 变为16V、则可能会有一条通过偏置电阻器到该12V 钳位的泄漏路径、如图所示。

    我们可以通过选择合适的偏置电阻器将此电流限制在小于10mA。 470欧姆应该 就可以了。  

    或者 、可以使用与偏置电阻器串联的肖特基二极管、如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    在 PCM6中 2 X0器件没有 HVDD 输入。 对于这些集成了升压的器件、这个12V 钳位是否仍然适用?  

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此问题的所有权更改为 Sanjay、请等待他更新该主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这仍然适用。

    可编程的最大 Micbias 为9V、并且升压转换器在电压为10V 时将 BSTOUT 保持在1V 左右。 在正常运行期间、该引脚永远不会达到12v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    感谢您的确认。 在我们进行最坏情况分析时、该12V 钳位二极管是否具有我们应考虑的容差? 10mA 是否是应允许通过的最大电流?

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将12v 保留为钳位值。 最好将最坏情况下的电流保持在低于10mA