This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721:PBTL 模式的寄存器设置

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294920/tas5721-register-settings-for-pbtl-mode

器件型号:TAS5721
主题中讨论的其他器件: CONTROLCONSOLE

我正在尝试通过两个并联的8 Ω 扬声器、在 PBTL 模式下使用 TAS5721。  

附件是我用于在 PBTL 中设置 EVM 的文件。 是否可以验证此文件是否正确或缺少某些内容?  

谢谢。  
Dennise2e.ti.com/.../TAS5721_5F00_PBTL_5F00_AD_5F00_LR2_5F00_NoEQ_5F00_Nov_5F00_20_5F00_23.CFG 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis

      PBTL 相关寄存器看起来没有问题。 其他寄存器 可用于不同的功能、可能没有明确的标准来判断对错、如果它们适合您的使用、则没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用此文件并将4欧姆扬声器连接到 OUT A 和 OUT D 时、放大器将拉取1.5A、声音级别非常低?您是否能够为我提供使用 OUT A 和 OUT D 的 PBTL 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Dennis。

    您是否可以安装 TAS57xx ControlConsole GUI 并按照用户指南中显示的步骤再次尝试?

    TAS5721-TAS5723EVM 用户指南(TI.com)

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上有帮助、我不知道我必须删除针对 PBTL 模式的 C25。  

    谢谢。  

    丹尼斯