This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A 输出频率

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1302729/pcm5102a-pcm5102a-output-frequency

器件型号:PCM5102A

我想将 PCM5102A 用作40KHz 正弦波发生器、可行吗??? 电路的输出带宽是多少??  输出为2.1VRMS、这意味着+/-1.05V VRMS 或0V 2.1V VRMS、输出电压可以为 负???  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Gilles、

    我们的 DAC 专家今天不在办公室、明天将回来回答您的问题。  

    感谢您的耐心等待、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您在我不在办公室时的耐心等待。

    数据表的第一页 表明 PCM510xA 器件提供2.1VRMS 接地中心输出、使设计人员能够消除输出端的直流阻断电容器。

    理论上、对于40KHz 输入信号、您需要 大于或等于80KHz 的采样率 、此器件能够支持 高达384KHz 的 Fs。 请注意、数据表中提供的规格是使用 截止频率为20kHz 的 LP 滤波器测得的。  

    此致、

    阿拉什