This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:扬声器和放大器;MIC 接口

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1317880/tlv320aic3100-speaker-mic-interface

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

1.我们是否需要在扬声器和 SPKR 之间添加编解码器 IC 之外的串联交流耦合电容器来滤除噪声?  

2. 您能解释一下 MICDETECT 功能在编解码器中是如何工作的吗?

Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不需要串联电容。  您可以选择添加耦合电容器 来降低带外噪声。

    2. MICDETECT 引脚主要用于耳机检测。 此处详细说明了多种配置: TLV320AIC33和 TLV320AIC310x 系列的耳机检测

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:

    感谢您的答复。

    可以在 SPKER 与 TLV320AIC3100之间共享推荐的低通滤波器电路

    Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    此外、 您还可以在输出端实施截止频率为20kHz 的 LC 滤波器、以 衰减开关和削减高频噪声。 您可以使用该计算器确定组件值(https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:

    感谢您的答复。  

    根据工具结果、对于20kHz 的截止频率值、L=45uH & C =0.7uF。

    要选择的电感器的电流额定值是多少?

    当 SPKR VDD = 5V 时、编解码器将为8 Ω 扬声器提供多大的电流? 此数据不在数据表中。

    Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deveon:

    与上述要求一起、请也澄清以下内容。
    根据 EVM 设计(文档编号: SLAU307)、编解码器 IC 和扬声器之间没有 LC 滤波器。 请澄清。

    Mani Selvam P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    正确、输出端不需要滤波器。 您可以选择添加交流耦合电容器(也可以是1uF)或 LC 滤波器。 如果选择添加 LC 滤波器、

    您可以通过 Po = V^2 / R 和 Pin = V*I 计算从扬声器汲取的电流。

     PO = 2^2 / 8 = 0.5W

    从 SPKVDD 得出 I = 0.5W/5V =0.1A。

    这是一个粗略的估算 、不考虑效率和器件配置方式。

    电感器的电流额定值是多少?

    如果选择包含 LC 滤波器、理想情况下、电感器的饱和电流额定值至少与 IPeakmax 一样大。 该尺寸可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。

    2.5A - 3A 额定电流应该没问题。

    此致、