This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:0.5Vrms 满标量程摆幅、AVDD=3.1V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1330563/tac5212-0-5-vrms-full-scale-swing-with-avdd-3-1v

器件型号:TAC5212

您好、TI!

1.我们要求(非同时)支持两种满量程模式:1Vrms (约1.65VDC 共模)(下表中第1行)以及0.5Vrms (约0.9VDC 共模)(下表中第3行)。




我们假设内部 LDO 从 AVDD 生成 Vref。  问题:以上表中的"1.7V 至1.9V "是硬性要求、还是可以通过3.1V 的 AVDD 生成 Vref = 1.375V?  也就是说、是否可以 为器件提供 AVDD=3.1V 并且仍支持0.5Vrms 满量程输入摆幅约为0.9VDC (与 TLV320AIC32x4 / TLV320AIC32x6的 DAC 侧类似)?

2.与上述类似、但在输出/DAC 侧:是否可以 为器件提供 AVDD=3.1V 并且仍支持0.9VDC 左右的0.5Vrms 满量程输出摆幅(与 TLV320AIC32x4/TLV320AIC32x6类似)?

应何时更新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    遗憾的是、我们仅限于上述组合、因为 AVDD/VREF 关系定义了输入摆幅。 不过、您可以使用数字增益来人为地更改满量程限制的位置。 在本示例中、当器件的输入摆幅为1Vrms 时、需要0.5 Vrms 的输入摆幅。 通过向通道增加6dB 增益、ADC 将在0.5Vrms 下达到满量程。 同样的方法也适用于 DAC 端。

    我不确定数据表的预期时间、但我已经通知了我们的产品营销工程师、看看他们是否在数据表更新中有 ETA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    我与我们的团队进行了核实、预计数据表会在4月左右更新。 如果您有数据表目前无法解答的问题、请告知我们、以便我们务必将其包含在内。

    谢谢!
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的更新。 增加6dB 的数字增益会使 SNR 降低6dB、对吗?

    我们希望下一个数据表显示、AVDD = 3.1V 时、0.9V 共模电压、尤其是在 TAC5212输出上。 如果还可以将特定的共模电压作为后续放大级的一部分、而无需重新偏置、则可以简化一些单端设计。 我的期望是 TAC5212在硬件中实际上支持上述的工作点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernhard、您好!

    是的、这会使 SNR 降低6dB。 感谢您提供有关您的要求的信息。 我会将这个结果传递给我们的设计团队、如果有解决方法、我会告诉您。

    此致、
    J·麦克弗森