This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:EL7243L 的推荐替代产品

Guru**** 2130230 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1336655/tlv320adc3120-recommended-replacement-for-el7243l

器件型号:TLV320ADC3120
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6120

您好!

我的客户正在寻找 ES7243L 的替换产品。

所需规格如下。

 -位/深度: 24位/96kHz 或 Adove
 - VDD:1.8V 或3.3V
 - VDDIO:1.8V
 - SNR : 101dB 이상(ES7243L 等效值或更高)
 -输入:立体声辅助输入
 -输出: I2S
 -控制类型: I2C

请推荐符合上述规格且具有价格优势的 TI 产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我们将 TLV320ADC6120作为交叉参考推广到该器件。 价格竞争力取决于几个因素,我会联系您与我们的产品营销团队.

    此致