This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:播放低频时会听到毛刺脉冲噪声

Guru**** 2450900 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1353299/tas5822m-glitch-noise-is-heard-when-playing-low-frequencies

器件型号:TAS5822M

播放低频时听到毛刺脉冲噪声
我使用两个放大器 TAS5822M 和 SN005807、在频率扫描(45~52Hz、115~125Hz)或播放低音时可以听到干扰噪声。
在 EQ 中提升低范围(60Hz)后、效果会很明显、而且 EVM 中也可以听到噪声。 (即使在音量低时也能实现)
我们希望获得有关需要审核或调整的领域的指导、例如调整变量设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     在启动和初始化之后、您可以尝试使用以下脚本吗?

    W 58 00 00 00

    W 58 7f 00

    宽58 3a F8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用上述脚本后、噪声消失了。
    应用后是否有需要额外审查或调整的区域?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     这些代码的副作用是空闲噪声水平会稍微提高、可能增加至30uV 左右。  

     根据目标输出功率、尝试使用最小模拟增益设置、以实现最小噪声。