主题中讨论的其他器件: PCM1681
您好、专家。
数据表指出、外部提供的主时钟(SCKI)与 PCM1865的比率应为48%~52%。
此外、数据表指出外部提供的时钟(SCK)与 PCM1681的比率应为40%~60%。
如果时钟(SCKI 或 SCK)仅大约每10秒偏离该比率一次、这是个问题吗?
(__LW_AT__PCM1865与 SCKI=bck 配合使用、而 PCM1681与 SCK=bck 配合使用。)
只要您在这种状态下收听音频、就没有问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家。
数据表指出、外部提供的主时钟(SCKI)与 PCM1865的比率应为48%~52%。
此外、数据表指出外部提供的时钟(SCK)与 PCM1681的比率应为40%~60%。
如果时钟(SCKI 或 SCK)仅大约每10秒偏离该比率一次、这是个问题吗?
(__LW_AT__PCM1865与 SCKI=bck 配合使用、而 PCM1681与 SCK=bck 配合使用。)
只要您在这种状态下收听音频、就没有问题。
您好、专家。
它将是一个补充。
BCK 的比率的变化方式与 SCKI 或 SCK 相同。
您能否具体说明提供给芯片的时序?
大家好、Sanjay Dixit
对于 PCM1865、4.096 MHz 是 SCKI = bck 的输入、16KHz 是 LRCK 的输入。
BCK 和 LRCK 与 SCKI 同步。
这同样适用于 PCM1681、其中4.096 MHz 在 SCK = bck 时输入、16KHz 在 LRCK 上输入。
BCK、LRCK 和数据与 SCK 同步。
我在研究这种情况。 请等待几个小时后回复。

只要 bck High Time 大于65ns ,它就会是好的。
在 BCLK=4.086MHZ、 O.52时
只要 bck High Time 大于65ns ,它就会是好的。
在 BCLK=4.086MHZ 时, 0.52*TBCLK 为12ns。 这高于65ns 下限
谢谢你。 D·桑贾伊
让我再确认一下。
如果 bck 的时序要求已得到满足、即使 SCK (主时钟)的 Hgih 时间与低电平时间之比不能得到满足、
可以理解没有问题吗?
SCLK 占空比的最大偏差是多少?
大家好、Sanjay Dixit
很抱歉这么晚才回复。
似乎存在误解、因此我将随附一个方框图和一个波形。
在16kHz 间隔时间内、SCK (或 SCKI)和 BCK 的高电平周期会延长或缩短一个脉冲。
这会是问题吗?

尊敬的 Shuji:
感谢您提供图表。 如果 BCLK 延长或缩短一个脉冲、则有 在 BCLK 下降沿读取的数据丢失的风险。
我建议消除该问题、仅提供 SCLK 并使用 PLL 生成较低抖动 ASI 时钟。 在这种方法中、通过内部分频器、BCLK 和 LRCLK 将与源时钟同步。
或
如果您知道 完全正确 该脉冲偏差时发生。 您可以创建缓冲区通道时隙、以便数据将读取空通道。 例如、如果您需要2个通道、但您 为4个通道提供了时序、则脉冲偏差将读取后续附加了0的空数据时隙。
此致、
谢谢 Daveon、
我会回应后一项建议。
感谢您的快速响应。