This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:123456

Guru**** 2501775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1367928/tlv320aic3110-123456

器件型号:TLV320AIC3110

工具与软件:

您好、我们目前可以正常使用上述产品、但当我们从外部连接放大器板和扬声器、并将放大器调至最大值时、我们可以清楚地听到噪声。 我们已排除放大器板的固有噪声、因此是我们的产品导致了该问题。 此外、当我们操作产品时、如果消除背景噪音、则会导致噪声瞬间增加、噪声持续存在、波动如波形。

我们主要想就以下问题进行咨询:

  1. 噪声的产生原因是什么、及其为什么会波动?
  2. 是否可以通过配置声卡芯片来降低噪音?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在操作产品时描述的"背景"噪音是什么? 您是否在未连接放大器的情况下测量了编解码器的输出以查看是否存在噪声?

    将放大器调到最大值是一种不好的做法。 这是一种获取噪声的非常简单的方法、因为噪声通常是由较差的 SNR 导致的。 您应该尝试改用编解码器的输出。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的产品是一个一体化的会议机,这里的"背景声音"是指点击鼠标的特殊效果。


    我们只能通过连接耳机来收听产品而不会发出噪音。 是否有其他测试方法?


    我们尝试了将功率放大器板连接到计算机、并最大程度地提高功率放大器的效果。 没有强烈的噪音、但在连接到我们的产品时、却出现了这种噪音。 该噪声的来源是什么? 如何降低该噪声?

    此致、

    亚尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yael:

    我仍然不理解这种情况。 听起来您要处理两种类型的"噪音":鼠标点击背景噪音和扬声器发出的白噪音? 是这样吗?

    除了降低麦克风的输入级别之外、鼠标点击不能执行任何操作。 如果使用耳机不会产生噪声、则可能是由输出驱动器造成的。 您在编解码器线路输出中使用什么增益设置?

    谢谢。
    J·麦克弗森