This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:FAULT 引脚和过流故障寄存器的行为

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378580/tas6424e-q1-behavior-of-fault-pin-and-overcurrent-fault-register

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

 使用 TAS6424E-Q1音频放大器对音频系统设计执行压力测试(猴测试)后、 会出现过流故障 操作人员 在四个通道上:  地址= 0x10、值= 0xF0

同时、FAULT 引脚(26号)为 不活动 . (拉至高电平)

FAULT 引脚和 OC 故障寄存器状态似乎没有进行逻辑匹配。

该值应为 :FAULT 引脚  编程  + FAULT 寄存器为  操作人员  或 FAULT 引脚是什么  不活动  + FAULT 寄存器为  未检测到 .

此外、  根据以下设置、没有使 OC 发生的合理条件:

A.系统仅由2A 电源供电。 输入功率不足以产生高电流和触发 OC 阈值。  

b. 通道输出连接到高阻态节点 以监控输出。

我们需要 TI 输入以下两个问题:

Q1:FAULT 引脚是否可能有 不活动  而故障寄存器为  是否能检测到?

Q2:在我们的情况下是否有可能导致 OC 故障?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    我需要先了解您的压力测试、然后才能发表评论。  此外、这位于我们的 EVM 上或您的板上。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的答复。

    在负荷试验中、我们 对系统进行随机输入(例如、随机单击 UI)。 测试将持续 大约100小时或更长时间、然后我们在测试后检查系统的功能状态。 这时我们发现了过流故障。

    从放大器的角度来看、它 可能会根据系统软件行为接收随机寄存器更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    通过随机 UI 更改、您是否确定进行了不会导致过流事件的正确更改?  您是否有允许器件从过流事件中恢复的代码?   

    OC 有两种触发方式。  接地短路和电源短路。  您的 UI 可能在不知情的情况下创建了过流事件。 软件需要清除此故障才能让器件进入播放模式。  我假设在100小时后音频没有播放。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    我们在 我们的实验设置上确实看到了一些改进。 在手动操作过程中、可能有人会无意中导致 OC、我们将防止这种情况再次发生。

     我想与 TI 讨论的主要主题是故障行为。 测试完成后、我们发现 FAULT 引脚为  不活动  而故障寄存器为  操作人员。 但是、它 与数据表中提到的行为一致:

    从您的角度来看、这是可能的行为吗?

    根据我们的理解、应该会存在 FAULT 引脚 编程 由于故障寄存器尚未清除、因此即使是故障环境也可以查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    如果在寄存器中设置了 OC、则故障引脚应低电平有效。  我不明白为什么 FAULT 寄存器出现故障并且 Fault 引脚为高电平。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    感谢您的答复。 我们也尝试重现相同的故障模式。 同时、您能提供 以下调试步骤的任何指导或建议吗? 我们希望确保不会错过任何精彩内容。 谢谢你。

    以下 是我们的调试步骤:

    1.检查故障管脚的 VDC 电平。

    2.检查 WARN 引脚 VDC 电平。

    3.检查待机引脚 VDC 电平。

    4.检查静音引脚 VDC 电平。

    5.检查每个通道的输出 VDC 电平。

    6.应用所有寄存器转储。 (检查故障和通道状态寄存器的值。)

    非常感谢

    Peter Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    这是很好的做法。  我会在故障引脚上保留示波器探头或电压表、以便在应力测试期间查看何时触发。  了解代码中可能导致此异常情况的原因的方法。

    此致、
    Gregg Scott