This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:BTL 应用采用8 Ω 扬声器的可行性

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1381249/tas6424e-q1-the-feasibility-of-8-ohms-speaker-for-btl-application

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的 E2E 团队:

下图是我们的计划的方框图。 我们有4位发言人。  它们可能是4或8欧姆。 (15W/通道、4 Ω@ 12V 或10W/通道、8 Ω@ 12V)

根据数据表、我认为 TAS6424E-Q1 符合15W、4 Ω@ 12V 的设计规格。

我们尝试计算和评估8欧姆扬声器在 BTL 应用中的可行性、这似乎是可行的。 我在下面附上了计算。

e2e.ti.com/.../6648.maximum-output-power-estimation.xlsx

我想与您确认、TAS6424E-Q1是否也可以为 BTL 应用支持10W/ch @ 12V

请帮助检查 计算结果。 如果我们的结论是错误的,一定要纠正我们,谢谢。

BR、

Caspar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar,

    这个计算 显示出的值稍微低于10W 技术规格。  我在 PCB 布线上进行了微小更改、使用3mm 宽度、10cm 长度和1oz 布线、10% THD 输出功率为9.88W。  

    考虑到已估算所有寄生效应、因此我仍建议您使用可用的电路板进行测试、确认是否可实现10W 的功率。

    迪伦