This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:如何使用差动输入

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1380623/tlv320aic3120evm-u-how-to-use-differential-input

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U

工具与软件:

您好!

我想知道如何将麦克风连接到 EVM、并通过 CodecControl GUI 将 EVM 配置为差分输入。  我在 MIC1RP 和 MIC1LM 之间连接了一个函数发生器、并在 GUI 中设置了以下配置:

这种方法可行、但直到我把函数发生器的速度提高到600mVpp、而且信号严重失真。  如果您能找到以差分方式连接输入的最佳方法以及如何配置器件、我将不胜感激。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    很抱歉、我们的许多工程师已辞职、请期待下周早些时候给予答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    在您发布的配置中、MIC1LM 信号将被发送到比较器运算放大器、但不会发送到求和电路(图片中的顶部 Σ Ω)。 要 获得一个差动输入、您需要将两个麦克风输出相加、即一个"正"(P)和一个"负"(M)。 尝试此配置、如果您的麦克风信号位于3.5mm 插孔的正确通道上、则可以在 GUI 中切换 MIC1LP 和 MIC1RP 开关。

    如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致、
    J·米尔