This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5411-Q1:TAC5411-Q1 MSL MSL 峰值温度等级规格

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1382532/tac5411-q1-tac5411-q1-msl-peak-temp-level-spec

器件型号:TAC5411-Q1

工具与软件:

您好、应用团队:

 您能否为我们分享 TAC5411-Q1 MSL 峰值温度规格和回流焊曲线、因为我们将需要用于 SMT 生产

谢谢你  

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    它是 MSL2等级、因此最高为260C。 我没有此器件的回流焊曲线、但您可以遵循下面的图表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas:

     非常感谢您的信息支持。

    罗伊