This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:[TAS6424]左前扬声器(CH1)中存在约1%的 DTC。

Guru**** 2438750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1383514/tas6424e-q1-tas6424-there-is-about-1-dtc-in-left-front-speaker-ch1

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

项目使用 TAS6424E-Q1芯片。 最近、工厂的1000辆车辆报告了11个放大器故障诊断码(DTC)、所有故障都与左前扬声器(通道1)故障有关。 故障的具体性质不清楚、并且每个 DTC 仅报告一次;随后重现问题的尝试失败。

附加说明、左扬声器中的 DTC 错误、即寄存器0x0C 位4-7 值。

在这11款车辆上、左前扬声器实际上可以正常产生声音、并且在声音生成过程中不会出现异常。

多次尝试在本地测试台上测试、但未再次出现此问题。

请帮助分析导致此问题的可能原因。

此致!

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny

     这可能是由扬声器反电动势问题引起的、当扬声器振动或振动时、扬声器音 圈在磁场中移动并产生电压。 该电压将影响负载诊断结果、并可能影响错误报告。

     几率很低。 通常、我们会建议再次手动运行直流诊断、或使用交流诊断来验证结果、以避免此问题。