This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:原理图审阅

Guru**** 2438720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1, TAS6421-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378509/tas6424-q1-schematic-review

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6421-Q1、TAS6424

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 FAE Jayden、ZTE 在汽车工程中使用 TAS6424-Q1和 TAS6421-Q1。 您能帮助支持原理图审阅吗? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../amp_5F00_TAS6424.pdf

原理图的第一页是两个模块之间的互连、第二页和第三页是两个模块的内部电路。
TAS6424和 TAS6421级联、应用框图如下所示。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    原理图看起来正常。  唯一不正确的地方是 VBAT 必须大于9VDC。  我在您的原理图中看到它为5V。  请将 VBAT 连接到 PVDD 电源。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们外部电池的电压范围为6V 至26V 但是 TAS6424的 VBAT 为4.5V 至18V。您能否详细解释" VBAT 必须大于9VDC"?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rubin

     这主要是因为 GVDD 设计为7V、并通过 VBAT 的内部 LDO 来实现。 如果使用较低的 VBAT、GVDD 电压也会降低。 MOSFET 驱动器还必须使用较小的电压。 开关损耗将增加、效率会降低。 不建议在这种情况下长时间工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    如果 VBAT 的电源电压大于18V 但小于26V、该怎么办? 是否无法工作、但不会损坏?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rubin

     不会损坏、 VBAT 的绝对最大额定值为30V。