This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412Q15B5EVM-K:接头 J46上悬空问题

Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5412Q15B5EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379545/tac5412q15b5evm-k-floating-on-header-j46-issue

器件型号:TAC5412Q15B5EVM-K

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户端使用 TAC5412EVM、我们有一个问题:

如果 悬空 J46、PC 可以 识别 PurePath。

如果 J46上拉至 AVDD、则 PC 无法 识别 PurePath。

那么 EVM 行为是正常的吗?

注意:

使用红圈。
未使用绿色圆圈。

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:  

    该器件地址由 PPC3自动识别、不需要任何操作。 您能否提供连接到 GND 和上拉至 IOVDD 时的 PPC3屏幕截图? 请在两次测试之间重置 EVM。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon

    我们已修复问题、但 OUT2X 没有声音。

    以下是客户端 MIC 设置:

    Q1:使用 U5 (板载模拟 MEMS 麦克风、交流耦合)--> IN2

    PurePath 设置如下所示:

    测试结果:OUT2X 没有声音。

    Q2:使用 MK1 (板载驻极体电容式麦克风(ECM)差分、交流耦合)--> IN1

    PurePath 设置如下所示:

    测试结果:OUT2X 没有声音。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    板载麦克风采用差分输入信号、 您可以加载录制差分信号的预设、并再次切换播放设置。

    然后、当您对着板载麦克风讲话时、并探测 INx (P/M)、以确保麦克风正在向 IC 发送音频数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:

    在 PurePath 上选择预测试"Record AC-COMP IN1-IN2 Differential "并为板载麦克风"MK1"设置必要的接头后、我可以在向 MK1麦克风发射时测量 J5 HEADER-IN1 M 处的信号波动、但 J39-OUT2处没有信号波动、将耳机连接到 J35音频插孔3.5mm 时没有声音。
    选择预测试设置后、如何播放板载"MK1"录制的声音?

    非常感谢。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ping:

    我要确保您的 I2S 设置正确、因此使用示波器进行探测以确认 BCLK 和 FSYNC。 此外、当通过 USB 使用 AC-MB 和 I2S 时、您可能需要添加1周期的 TX_OFFSET。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon

    如果我们使用板载 DMIC、如下表所示:

    问题1: 是否应该设置 GPIO1和 GPO1A 以及 GPIA1和 GPIA2?

    所有设置都应如此? 或 OPTION?

    GPIO1设置:IRQ

    GPO1A 设置:GPI2

    GPIA1设置:GPO1

    GPIA2设置:GPO2

    Q2:配置主音频串行总线可能会影响板载 DMIC 设置?

    协议格式应该是设置 TDM 还是 I2S? 之间的区别是什么?

    Rx /输入也设置0周期?

    Q3:如果使用板载 DMIC、则 MIC 偏置电压设置会旁路至 BSTOUT?

    如果有任何建议,请告诉我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="505972" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379545/tac5412q15b5evm-k-floating-on-header-j46-issue/5284049 #5284049"]

    问题1: 是否应该设置 GPIO1和 GPO1A 以及 GPIA1和 GPIA2?

    所有设置都应如此? 或 OPTION?

    [报价]

    这是板载模拟麦克风、及其设置。

    [报价 userid="505972" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379545/tac5412q15b5evm-k-floating-on-header-j46-issue/5284049 #5284049"]

    Q2:配置主音频串行总线可能会影响板载 DMIC 设置?

    协议格式应该是设置 TDM 还是 I2S? 之间的区别是什么?

    Rx /输入也设置0周期

    [报价]

    默认情况下、设置 AR TDM 和0 BCLK 周期偏移。

    [报价 userid="505972" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1379545/tac5412q15b5evm-k-floating-on-header-j46-issue/5284049 #5284049"] Q3:如果使用板载 DMIC、则将 MIC 偏置电压设置为旁路至 BSTOUT?

    我不推荐。

    客户尝试达到的目标、我可以为您创建寄存器配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon

    我们只需尝试一下板载 DMIC 就可以用于 TAC5412Q15B5EVM-K

    请为我们分享寄存器配置。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,只是 fyi 美国的假期是明天和我离开办公室的第二天。 因此、请耐心等待、我将尽快更新该线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon

    我们修复了内部 DMIC 问题、但尝试 "外部音频接口模式"不起作用。

    可以共享  外部音频接口模式的寄存器配置。

    是否应按下图设置 外部音频接口模式?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    我很高兴看到这个。 对于辅助 ASI、我们没有该模式的预设配置。 相关信息可在数据表的6.3.1.2中找到。 请注意、如果处于从模式且用户提供 I2S 时钟、则主接口和辅助接口的 FSYNC 必须同步。 其次、确保时隙分配彼此不冲突、并且数据表的6.3.1.2中提到的所有寄存器配置正确。

    此致