工具与软件:
MCLK (12.288MHz)/BCLK (1.536MHz)/WCLK (48kHz)由 imx8mp (NXP)供电并且数据传输到编解码器、 但播放时没有声音。
所有时钟和数据信号均正常。
我们不使用外部 AVDD 和 DVDD (GND)、而是仅使用 IOVDD 1.8V 和 LDOIN 3.3V。 当然、LDO_SELECT 引脚为高电平(1.8V)。
请参阅 TLV320AIC3254应用参考指南((SLAA408A)中的4.0.2。
对于使用内部 AVDD 和 DVDD 而不是外部的电路、 必须更改哪个寄存器值?
除以下寄存器之外、是否有其他任何寄存器需要设置?
- b[3]=0在页1/寄存器1
- b[0]=1在页1/寄存器2
- b[3]=1、b[0:1]=1、在页1/寄存器0x0a 中
- b[3]=1在第1页/寄存器0x33用于捕获,不回放
谢谢。