This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:满量程时的 DAC 输出电压

Guru**** 2455460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423266/tlv320aic3100-dac-output-voltage-at-full-scale

器件型号:TLV320AIC3100

工具与软件:

您好!

如果页0/寄存器65 [D7:D0](DAC 左侧音量控制)和页0/寄存器66 [D7:D0](DAC 右侧音量控制)设置为0000、那么 DAC 输出在满量程下的电压是多少伏?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    该音量控制寄存器用于设置信号的数字增益。 因此、在增益为0dB 时、满量程信号将在 DAC 上的满量程输出处输出、这在 DAC 中应该是0dBFS 的数字值。 输出电压取决于您使用的输出、此器件具有耳机/线路驱动器以及 D 类放大器。 耳机/线路驱动器的输出电压应对应于 HPVDD、例如可能为3.3V、因此信号输出的电压峰峰值为3.3V。 根据放大器输出、电压在数据表中是近似的。 由于放大器在数字增益之后具有不同的增益级、因此您的输出电压会有所不同。 在数据表示例中、它们在 D 类放大器上具有0dBFS 输入信号和6dB 增益、以及3.6V SPKVDD、它们在1.8V 共模下提供2.2VRMS 输出。 在我看来、由于放大器效率低下、信号集中在 SPKVDD 的一半左右、输出摆幅略小于3.6V。

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我!

    此致!
    MIR